14.07.2015 13:32 | |
Beiträge: 2930 Bewertung: (432)
|
Hallo,
wo ist denn dein Programm? |
14.07.2015 14:06 | |
Beigetreten: 19.12.2014 Letzter Bes: 02.05.2024 Beiträge: 544 Bewertung: (7) |
@Helmut_13 irgendwie ist der Anhang verloren gegangen, hier noch einmal angehängt... Ich probiere nun seit Stunden und es geht NICHS! Ich schreibe in lokale VM's, in der Simulation läuft es, in echt nicht Ich schreibe in Merker, in der Simulation läuft es, in echt nicht Ich verbinde Netzwerkausgang mit Eingang mit der Maus, in der Simulation läuft es, in echt nicht! Da muß doch irgendwas in meiner Fritzbox nicht stimmen, aber was, von Netzwerk, Ports, usw. habe ich leider keinerlei Ahnung! Ciao Stefan DateianhangTestnetzwerk.zip (110 Downloads) |
14.07.2015 14:13 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 05.05.2024 Beiträge: 32956 Bewertung: (4075) |
Was ist denn, wenn du die Logos mal direkt verbindest ohne Fritzbox? |
Folgen Sie uns auf