03.11.2015 19:00 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Hallo ich habe ein merkwürdiges Problem. Auf der Logo OBA7.ES1 V1.03.36 klappt es nicht mit dem M8 ein Startbit in ein Schieberegister zu laden. Der Start Merker M8 funktioniert, weil ich damit testweise ein RS mit Merker gesetzt habe. Das selbe Programm läuft aber auf einer Logo OBA7.Standard V1.03.32 und auf der neune OBA8. Für einen Hinweis wäre ich sehr dankbar. K. Kuhn ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 04.11.2015 08:39:22Neue Überschrift nach Splitten |
|
03.11.2015 19:04 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Hallo! Poste doch mal das Programm! |
Folgen Sie uns auf