11.02.2016 19:47 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, mir geht es leider ähnlich wie Piti nur bei mir kommt noch diese meldung: Ihrem PC konnte keine neue IP-adresse zugeordnet werden. Mein PC IP lautet: 192.168.178.31 Subnetz: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.178.1 An meinem Logo habe ich unter Netzwerk/IP-Adresse folgendes eingestellt: LOGO IP: 192.168.178.020 Subnetz: 255.255.255.000 Gateway: 192.168.178.000
Muss ich dir Maske etwas eintragen die kommt wenn man den Butten"Programm auf Logo spiel" drückt. Es wäre toll wenn mir einer von euch weiter helfen könnte und mir sagt was ich falsch mache ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Sams Torin am: 11.02.2016 19:49:15Zuletzt bearbeitet von: Sams Torin am: 11.02.2016 19:54:42Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 12.02.2016 08:51:20Neue Überschrift nach Splitten Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 12.02.2016 08:52:07Zitat hinzugefügt |
|
11.02.2016 19:52 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Dies ist noch die Maske die ich meinete. Muss ich da eine IP eintregen? Und wenn ja welche? |
11.02.2016 20:07 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo Ixo, das ging ja flott. Danke ich versuchs gleich mal! |
11.02.2016 20:14 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Super Vielen Dank Ixo, das war der Fehler. Tausend dank für die schnelle Hilfe |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
11.02.2016 20:27 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 32882 Bewertung: (4065) |
Bitte, gern geschehen. |
Folgen Sie uns auf