29.09.2009 16:23 | |
Beiträge: 147 Bewertung: (3) |
Hallo, mit dem beiliegenden Funktionsplan, möchte ich eine Ringschaltung ...vorwärts wie rückwärts erreichen. Es funzt auch schon soweit, bis zu dem Moment wo ich vorwärts bis zu S8 gelaufen bin und dann über den Down Taster wieder rückwärts laufen möchte. Wo steckt der Fehler Ich sag schon mal Danke Gerd DateianhangSchiebeRegister.zip (153 Downloads) |
29.09.2009 17:27 | |
Beiträge: 293 Bewertung: (37) |
Hallo Gerd. Der Fehler steckt in der Beschaltung des EN am Schieberegister. Das Problem ist, dass beim S8 das RS- Glied auf 0 gesetzt wird und der Eingang EN durch die Negierung logisch 1 ist. Und so lange der Eingang auf 1 ist, "legt" bei jedem Weiterschieben, das Register ein Bit nach, so lange bis EN wieder auf logisch 0 ist. Also bis dein RS gesetzt ist. Zumindest in meiner Simulation scheint es zu funktionieren. Darum im Anhang mal eine! weitere Möglichkeit. Gruß René DateianhangSchiebeRegister_2.zip (235 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Rene_10r am: 29.09.2009 17:35Zuletzt bearbeitet von: Rene_10r am: 29.09.2009 17:33 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich3 Benutzer |
29.09.2009 17:40 | |
Beiträge: 147 Bewertung: (3) |
Mensch Rene, Super es funzt. Du hast recht, der Fehler ist mir erst nach der Erweitung von 5 auf 8 aufgefallen. Nochmals Danke Gerd |
Folgen Sie uns auf