09.06.2011 19:42 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Da scheint was im Netzteil defekt zu sein.... evtl. Gleichrichter defekt und gibt ein Wechselspannungsanteil durch. |
09.06.2011 20:24 | |
Beigetreten: 16.05.2011 Letzter Bes: 17.10.2023 Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Danke für die Hilfe, damit ist mir erstmal geholfen. Schönen Abend noch |
13.06.2016 14:42 | |
Beigetreten: 21.08.2014 Letzter Bes: 24.04.2024 Beiträge: 951 Bewertung: (13) |
Neue Frage von massb wurde in ein separates Thema mit dem Titel Pol der Logo auf PE ziehen? gesplittet. Gruß |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Folgen Sie uns auf