18.03.2012 21:02 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung: (131) |
Hallo, eine Anlage mit mehr als 128 DP-Teilnehmern habe ich auch noch nicht gesehen. Die Gründe dafür dürften aber nicht mit Unübersichtlichkeit zusammenhängen. Keine Ahnung wo du eine höhere Profibusadresse einstellen willst ;-) Anlagen mit mehr als 128 PN-Teilnehmern sind keine Seltenheit mehr, zumal durch Verwendung von F-CPUs viele Sicherheitsgeräte als Busteilnehmer dazugekommen sind, welche früher mit herkömmlicher Verdrahtung an Sicherheitsschaltgeräte angeschlossen waren. André Räppel |
10.11.2016 18:40 | |
Beigetreten: 21.08.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 950 Bewertung: (13) |
Neue Frage von AutoGen_900223 wurde in ein separates Thema mit dem Titel Mehr als 255 PROFINET-Teilnehmer möglich? gesplittet. Gruß |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Folgen Sie uns auf