19.12.2018 14:49 | |
Beigetreten: 01.08.2014 Letzter Bes: 08.03.2024 Beiträge: 262 Bewertung: (12) |
Irgendwie nee. Oder mein Projekt spinntDateianhangsiehe_hier_2_screenshötter.zip (200 Downloads) |
Bei der ganzen Antriebstechnik gehen mit mir manchmal die Simotionen durch. |
|
19.12.2018 15:28 | |
Beigetreten: 11.10.2006 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 5825 Bewertung: (789)
|
Hallo im Anhang ein FAQ zur den relevanten Parametern sowie ein Script welches die Einstellung wahlweise für Linear und Rundachse vornehmen kann. Im Script ist auch die Abfrage betreffend Unterscheidung Linear/Rundachse enthalten. DateianhangFAQ_TD_011_2006.zip (197 Downloads) |
With best regards, |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
20.12.2018 09:56 | |
Beigetreten: 01.08.2014 Letzter Bes: 08.03.2024 Beiträge: 262 Bewertung: (12) |
Ok, sagen wir wie es ist. Im Ordner ist keine XML... also auch kein Skript. Das Konvertieren der txt in XML wäre zu einfach gewesen. Wird nicht als Skript erkannt. Skripte hab ich noch keine selbst geschrieben. Dieser Zug endet hier. Wie dem auch sei. Wenn ich mir die txt durchlese ließt sich das, als würde getan, was ich auch mache.... Ich hab euch mal einen Fotoroman gezipt. Da sollte erkennbar sein, dass ich die FAQ schon ein paar mal gelesen habe und im Grudne den richtigen Weg versucht habe..... Zu den Fotos: Ich habe FB Instanzen, denen das jeweilige TO übergeben wird. Im FB befindet sich der FB Aufruf der das Limiten des TO als MCC switchcase durcharbeitet. Rest selbsterklärend. ;-) DateianhangFotolovestory.zip (184 Downloads) |
Bei der ganzen Antriebstechnik gehen mit mir manchmal die Simotionen durch. |
|
Folgen Sie uns auf