01.12.2021 03:33 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.04.2024 Beiträge: 32894 Bewertung: (4066)
|
Besser wäre es, wenn du uns den Sensortyp und Hersteller verrätst oder einen Link zum Datenblatt. |
02.12.2021 15:54 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 313 Bewertung: (33) |
Hallo, Lumpiiii Im Anhang findest du ein Beispiel das dir helfen könnte. Wobei ixo65 mit seiner Forderung nach präzisen Angaben und Daten natürlich völlig recht hat.
Gruß Quirin DateianhangAnalogwertskalierung.zip (139 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Quirin am: 12/02/2021 16:29:00Zuletzt bearbeitet von: Quirin am: 12/02/2021 18:12:49 |
|
02.12.2021 19:01 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 22.02.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (206) |
Wenn die angegebenen Distanzen genau stimmen, lässt sich das grundsätzlich auch genau berechnen, siehe Programm im Anhang mit Kommentar. Ein Analogverstärker könnte reichen, da sind gerade mal 2mm Differenz bei 61,5cm Distanz. Wer es genauer mag, kommt häufig mit der Arithmetik zum besseren Ergebnis und sieht dort auch den Rechenweg. M.f.G. Scorp DateianhangAnalogwertskalierung2.zip (143 Downloads) |
03.12.2021 13:09 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 313 Bewertung: (33) |
Hallo Scorp Danke für deine Hilfe. Du hast gut erklärt, der Knick im Schlauch ist nun raus Gruß, Quirin |
Folgen Sie uns auf