03.11.2016 10:24 | |
Beiträge: 167 Bewertung: (1) |
Ich überlege gerade auch, wie man mit der logo eine Aufladesteuerung realisieren kann. Natürlich nur mit einem Aussentemperaturfühler, der die derzeitige Temperatur über einen Tag speichert und dann mit der mit dem Ladesignal der EVUs ( z.B Laufzeit 8h je Tag ) die Ladezeit der Heizung entspr. der Aussentemp. verkürzt. Ich gehe davon aus, dass ich ausser dem pt100 nur einen Eingang benötige, der vom potentialfreien Kontakt der EVU geliefert wird und damit die vorher berechnete Ladezeit der Heizung startet. So die pt100 Ansteuerung mit der Mittelbildung habe ich hinbekommen, wie kann aus diesem Mittelwert eine Laufzeit für die Heizung hinbekommen ( zwischen 1h und 8h ) Danke und vielleicht kann ja mal ein Analogiker einschreiten? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Rollmops123 am: 03.11.2016 10:31:57Zuletzt bearbeitet von: Rollmops123 am: 03.11.2016 13:49:58Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 07.11.2016 14:00:05Neue Überschrift nach Splitten |
|
03.11.2016 19:08 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388)
|
Im Anhang mal ein Beispiel dazu! Über I1 der später eine Schaltuhr ist, wird die Mittelwerterfassung gestartet. Die Abtastzeiten sind in B003 eingestellt und im Moment für die Simu auf geringe Zeiträume gestellt. In B005 wird dann aus dem Mittelwert des Tages die %-Zahl an Aufheizung errechnet. Das ist ersteinmal eine grobe Schaltung mit viel Potential zu Ausbau und Verbesserung!DateianhangTagesmittel zu % Aufheizung.zip (227 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
03.11.2016 20:44 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388)
|
Ich habe das Programm nocheinmal überdacht und angepaßt. I1 ist jetzt das Freigabesignal des EVU. Dieses setzt den errechneten Mittelwert in B003 zurück und startet sie so für den Folgetag neu. Der Einschaltimpuls speichert den aktuellen Tageswert in B005 und berechnet daraus den Prozentwert für die Ladesteuerung. Da mehr wie 100% nicht sinnvoll sind, wird über den Mux B008 bei tieferen Temperaturen immer 100% ausgegeben. Im Block B009 wird der Prozentwert dann in ein PWM-Signal gewandelt! Damit wird die Aufladesteuerpatrone in den Öfen angesteuert! Hier ist dann ein Transistorausgang und ein elektron. Relais für die Lastschaltung nötig!DateianhangTagesmittel zu % Aufheizung.zip (180 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
04.11.2016 06:48 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388)
|
Wird aber erst gegen heute abend etwas! |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
04.11.2016 14:54 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388)
|
Im Anhang mal die angepasste Version. Ich bin von einer Ladezeit von 8h ausgegangen, also 480 min. In B009 erfolgt die Multiplikation der % mit 4,8 min, somit bei 100% 480 min. In B010 wird von der vollen Ladezeit die berechnete abgezogen um bei 100% 0 min Verzögerung zu bekommen. Über B011 wird um die berechnete Zeit verzögert der Ausgang zugeschaltet, wenn die EVU-Freigabe besteht.DateianhangTagesmittel zu % Aufheizung 2.zip (209 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
04.11.2016 19:22 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388)
|
Sorry, mein Fehler! Ich speichere jetzt den Mittelwert erst in B014 zwischen, somit steht der restlichen Schaltung immer ein sauberer Wert zur Verfügung. Was passiert, wenn wärend der Aufheizphase ein Netzausfall erfolgt teste ich noch! DateianhangTagesmittel zu % Aufheizung 3.zip (140 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
04.11.2016 20:27 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388)
|
Vorm Wochenende noch mal ein Ansatz mit Tiefstwert und Netzausfallsicher.DateianhangTagesmittel zu % Aufheizung 4.zip (117 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf