19.10.2021 17:15 | |
Beigetreten: 03.12.2020 Letzter Bes: 05.11.2021 Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, ich bin an der Programmierung einer Befüllstation: Komponente:
Funktionen: Befüllung mit Vorwahl 3 Tasten: 10l 20l 190l Reset 1 Taste (momentaner Zähler) Reset 2 Taste (Globaler Zähler) Ausgabe an TD Das Problem: Der Zähler liefert einen analogen Signal 0 - 10 V. Der Logo kann den Signal nicht erfassen. Also reagiert nicht. Laut Beschreibung LOW pegel bei 6.6 V und High bei 6.8V. // Zusatzmodul AM 2 ist an LOGO angeschlossen. Für analogen Eingang Anbei das Programm. DateianhangDosierung_Ölmenge_v13.zip (290 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: G.ross am: 10/19/2021 17:16:53 |
|
19.10.2021 17:19 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 32893 Bewertung: (4066)
|
Und welcher physikalischen Messung (Liter pro Zeiteinheit) entspricht das 0-10V Signal? |
19.10.2021 17:26 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 32893 Bewertung: (4066)
|
Hast du ein Datenblatt zu dem Analogwertgeber? Oder einen Link? |
20.10.2021 09:37 | |
Beigetreten: 03.12.2020 Letzter Bes: 05.11.2021 Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
100 Impulse pro 1l
Der Ringkolbenzähler mit einem Impulsgeber mit induktiven Abgriff. Jetzt habe ich einen dazugehörigen Impulsverstärker gefunden und installiert funktioniert jedoch auch nicht. Ich werde auch aus dem Signal von Signalverstärker nicht schlau. Anbei das Datenblatt. Ich habe Ringekolbenzähler + Impulsverstärker also kein Frequenz Strom Umsetzer (kein 4-20mA ausgang) DateianhangSitrans F R.pdf (158 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: G.ross am: 10/20/2021 09:41:05 |
|
20.10.2021 09:55 | |
Beigetreten: 03.12.2020 Letzter Bes: 05.11.2021 Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Anbei auch der Schaltplan von dem Impulsverstärker. DateianhangSchaltplan Impulsverstärker.pdf (154 Downloads) |
Folgen Sie uns auf