29.06.2016 12:07 | |
Beiträge: 83 Bewertung: (0) |
Hallo passt zwar nicht zu 100% hier rein aber extra was neues auf machen möchte ich jetzt auch nicht... Kann ich auch einen Eingang über den Webserver Schalten und wenn ja, wie würde die schaltung bzw. wie würden die parameter dazu lauten? Bin neu auf dem gebiet SPS ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 29.06.2016 14:29:14Neue Überschrift nach Splitten |
|
29.06.2016 15:45 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 32887 Bewertung: (4066)
|
Hier hast du mal ein Programm zum Ausprobieren, wie du mit dem Webserver mittels virtuellem TDE die F-Tasten nutzen kannst.
Dateianhang20_Lichtbänder_und_1_Meldetext_(0BA8).zip (224 Downloads) |
29.06.2016 21:07 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 32887 Bewertung: (4066)
|
Der Webserver spiegelt dir das Display der Logo bzw. des TDE im Beobachtenmodus. D.h. er kann nur Meldetexte anzeigen. Im Anhang mal ein Bildschirmvideo mit Webserver unter Nutzung meines oben hochgeladenen Programms. DateianhangWebserver.wmv (230 Downloads) |
29.06.2016 21:14 | |
Beiträge: 83 Bewertung: (0) |
Dann müsste ich also die Meldetexte Extra Programmieren? |
Folgen Sie uns auf