12.04.2012 22:27 | |
Beiträge: 221 Bewertung: (4) |
Ich habe mich nun entschieden einen 16 kanal Multiplexer von Rinck dort können direkt 16 PT1000 angschlossen werden. Hier im Forum gibt es auch schon ein Programm dafür. In der Beschreibung vom Messumformer wird der Digitaleingang A0-A3 verwendet. Im Programm ist aber nur A1 ausgeführt ist das richtig so???? DateianhangB390_D_MUX-U16.pdf (238 Downloads) |
12.04.2012 22:28 | |
Beiträge: 221 Bewertung: (4) |
Hier noch das Programm für dem MUX
Dateianhang16Kanal Multiplexer Program.zip (157 Downloads) |
13.04.2012 21:27 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Ich tippe mal ins Blaue... Du hast die Schaltung kopiert und in deine Schaltung eingefügt? Dann wird das nichts, beim Kopieren/Verschieben werden Block-Einstellungen nicht mit übernommen. Auch die Blocknamen ändern sich, wenn z.B. es in deiner Schaltung B010 schon gibt, kann er ja nicht nochmals erstellt werden. Wichtig sind auch die Einstellungen bei den ganzen MUX'n, sonst klappt auch das Speichern nicht. Teste mal die angehangene Schaltung, die geht, eben getestet. DateianhangLOGO mit 16_Kanal_MUX PT1000.zip (129 Downloads) |
Folgen Sie uns auf