15.09.2021 14:28 | |
Beigetreten: 26.04.2021 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 33 Bewertung: (9)
|
Öfters erreicht uns die Frage warum der Geberwert eines Absolutwertgebers bei Neustart der Anlage verloren geht und erneut eine Referenzierung erforderlich ist. Bei Verwendung eines Absolutwertgebers (z.B. SSI-Absolutwertgeber an SINMICS G120 mit CU250S-2PN) muss eine Geberjustage durchgeführt und anschließend die Parameter im nicht-flüchtigen Speicher (ROM) gesichert werden. Die genaue Vorgehensweise findet man im Funktionshandbuch "Einfachpositionierer" unter dem Kapitel "6.6.5 Absolutwertgeber justieren" Anmerkung:
Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: September 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
16.09.2021 10:05 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 20.09.2022 Beiträge: 1278 Bewertung: (298) |
Super Hinweis. Zusätzlich gibt es übrigens noch einen SIMATIC FB zur Ansteuerung der Geberjustage aus dem PLC Programm heraus, falls das für die Maschine später im Betrieb noch notwendig sein sollte. https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109760317 |
Best regards, |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |