26.02.2015 13:44 | |
Beigetreten: 05.12.2011 Letzter Bes: 23.11.2022 Beiträge: 57 Bewertung: (23) |
Der Vollständigkeit halber will ich noch kurz Rückmeldung geben, was aus meinem Projekt geworden ist. Evtl. hilft das ja dem ein oder anderen, wenn er nach dem Thema Helligkeitssensor im Forum sucht. Ich habe dank des Hinweises von IBN-Service noch mal mit Herrn Ohm gesprochen und er meinte, dass ich die Widerstände des Spannungsteiler ruhig noch etwas größer wählen könnte, um nicht zu viel Strom verschenken zu müssen. Dadurch bin ich nun bei 6,2 zu 4,7 kOhm statt 1,33 zu 1 kOhm gelandet. Rechnerisch wären das nur noch 2,2 mA statt 10mA die insgesamt fließen, wenn der LDR ganz offen ist. Noch höher wollte ich nicht gehen um nicht zuviel Auflösung im hellen Spektrum (also LDR niederohmig) zu verlieren. Wie auch immer: der Sensor hängt mittlerweile außen am Haus und funktioniert einwandfrei. Mit der Lösung, die deutlich unter 10 EUR liegt, bin ich mehr als zufrieden! Auf meinem Blog habe ich die Bastelaktion auch etwas ausführlicher mit Fotos dokumentiert. Vielen Dank für eure Hilfe! |
Zuletzt bearbeitet von: PacmanII am: 26.02.2015 13:48:32 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich6 Benutzer |
Folgen Sie uns auf