06.10.2021 15:55 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 30.09.2022 Beiträge: 21 Bewertung: (3)
|
Hallo SIOS-Forum-Community, die Anlagen und Maschinen von heute nehmen von Tag zu Tag immer mehr an Komplexität und Varianz an, das betrifft auch das Umfeld der funktionalen Anlagensicherheit. Die Erfahrung zeigt, dass spezifische Funktionen wie z.B. „Sichere Position“ (SP), nicht unbedingt immer nach Norm (DIN EN 61800‑5‑2) programmiert und eingesetzt werden. Dies führt eventuell zu unerwarteten Verhalten und Fehler bei Ausführung dieser Funktion. In der LDrvSafe Bibliothek sind Bausteine vorhanden, die dem Anwender das Programmieren der Safety-Funktionen vereinfachen. Speziell bei Einsatz der Funktionen „Sichere Position“ (SP), „Safety-Limited Position“ (SLP) und „Safe CAM“ (SCA) muss ein genauer Ablauf bei „Sichere Referenzieren“ eingehalten werden. Der genaue Ablauf wird ab Seite 81 des LDrvSafe Handbuchs beschrieben. Hier eine schematische Darstellung des Ablaufs: Die Bibliothek beinhaltet neben dem Baustein „Sicheres Referenzieren“ noch viele weitere Funktionen, die ebenfalls genau im gleichnamigen Handbuch beschrieben werden:
Link zur Bibliothek: Einsatz der fehlersicheren Bibliothek LDrvSafe zum Ansteuern von Safety Integrated Functions Wichtiger Hinweis (Haftungsausschluss)! Die in diesem Beitrag genannten Hinweise beziehen sich auf die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gültigen Informationsquellen. Für Sicherheitsapplikationen sind generell die aktuell gültigen Normen und Vorschriften sowie die jeweils aktuellen rechtsverbindlichen Handbuchangaben der eingesetzten Baugruppen einzuhalten. Somit besteht kein Haftungsanspruch auf die Inhalte des Beitrags, insbesondere da Änderungen in den Normen sowie Fehler und Irrtümer nicht ausgeschlossen werden können. Die in diesem Beitrag beschriebenen Inhalte beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung (Stand: September 2021). Viele Grüße SIMATIC-Safety-FB-GER (TW) |
Folgen Sie uns auf