10.10.2019 16:34 | |
Beiträge: 33 Bewertung: (0) |
Hallo, vielleicht kann mir jemand helfen... Habe mir eine logo 8 zugelegt...bekomme kein Verbindung mit LAN Kabel hin bei Windows 7...Fehlermeldung es wurden Netzwerk Änderungen erkannt logosoft muss neu gestartet werden...bei XP oder Vista bekomme ich es ohne Probleme zum laufen... Nur am bei Windows 7 bekomme ich eifach keine Kommunikation hin... Für tips wäre ich sehr dankbar... ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 10/10/2019 17:02:02Neue Überschrift nach Splitten |
|
11.10.2019 22:40 | |
Beiträge: 33 Bewertung: (0) |
Hallo, ja die richtige Karte ist angewählt...das ist ein fester PC... Ich weiß nicht weiter...es klappt einfach nicht... |
12.10.2019 05:50 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.09.2024 Beiträge: 33800 Bewertung: (4199)
|
Starte doch einen Support Request. Aber der Support wird dir ohne genauere Angaben auch nicht weiterhelfen können. |
Folgen Sie uns auf