14.07.2016 16:30 | |
Beiträge: 2930 Bewertung: (432)
|
Hallo, vieleicht hilft euch das Beispiel herauszufinden, was die Ursache ist: Nach dem LOGO! in RUN oder nach Spannungsausfall geht wird eine Meldung angezeigt, die Zeit und Datum zeigt, wann das das letzte Mal passiert ist. Nach dem Einschalten und nach jedem gewollten wechsel in RUN bitte erst Cursor RECHTS betätigen damit die erste Meldung gelöscht wird. Viel Erfolg DateianhangMeldung RUN.zip (298 Downloads) |
02.08.2016 06:00 | |
Beigetreten: 03.09.2014 Letzter Bes: 13.03.2019 Beiträge: 4774 Bewertung: (123) |
Neue Frage von knight_rider wurde in ein separates Thema mit dem Titel Logo8 nach undefinierbaren Zeitabständen in "STOP" gesplittet. Gruß |
02.08.2016 08:22 | |
Beiträge: 2930 Bewertung: (432)
|
Hi, also da biin ich echt ratlos. Aber wir werden dem schon finden.
Gruß Helmut |
11.04.2018 07:17 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 07.05.2024 Beiträge: 8002 Bewertung: (163) |
Neue Frage von sachsenpower wurde in ein separates Thema mit dem Titel Wie können Verbindungen mit übernommen werden, nachdem neue Logo eingebaut wurde? gesplittet. Gruß |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf