12.12.2017 11:34 | |
Beiträge: 33 Bewertung: (0) |
Hallo ich kann mein Programm leider nicht auf die Siemens LOGO übertragen, es kommt folgde Fehlermeldung. "Übertragung PC --> LOGO! fehlgeschlagen" Folgende Hard und Software: Windows 10 LOGO COmfort V.7.0.3 Logo 0BA6.ES3 V1.07.06, daher hab ich als Gerät auch dei Logo es3 ausgewählt und nicht die Standart, es funtkioniert aber bei beiden nicht. Schnittstelle habe ich automatisch bestimmen lassen, danach kann ich das Programm auslesen, Uhrzeit ändern, FW auslesen etc. Wenn ich versuche ein Programm von der Logo auf den PC zu laden, startet der Vorgang und der Ladebalken läuft durch, obwohl kein Programm auf der Logo ist. Wenn ich die LOGO Software offen habe, das Kabel USB eingesteckt und die Logo angeschlossen ist, ,geht die Logo nach dem Starten der Logo nicht in den Betriebsart PC/Logo. Kann mir jemand helfen, was ich machen kann ? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 12.12.2017 13:38:37Neue Überschrift nach Splitten |
|
12.12.2017 11:38 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.04.2024 Beiträge: 32869 Bewertung: (4064)
|
Ich würde an deiner Stelle erst einmal die LOGO! Software updaten, da LSC V7 nicht für Win10 freigegeben wurde. Das Upgrade kannst du dir hier downloaden: Demosoftware, Upgrades/Updates, Treiber Nach dem Download der Setup.exe diese als Administrator starten. Dein USB-Kabel, ist das ein original Siemens Kabel oder China Import? |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
13.12.2017 08:18 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 23.04.2024 Beiträge: 7956 Bewertung: (162) |
Neue Frage von bier1903 wurde in ein separates Thema mit dem Titel Programm für die Steuerung einer kleinen Brauerei gesplittet. Gruß |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Folgen Sie uns auf