29.08.2013 20:47 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo an alle! Die Fragestellung in einem anderen Forum hat mich veranlasst die Rolladensteuerung mit nur einem Taster wieder einmal anzugehen! Dabei bin ich von der Lösung mit Zählern auf Stromstoßrelais umgestiegen. Ebenfalls enthalten ist eine Zentraluhr und ein Zentraltaster. Die Vororttaster und der Zentraltaster folgen dem Schema Auf-Stop-Zu-Stop. Die Uhr löst je nach Schaltzustand eine Bewegungsrichtung aus. Laufende Bewegungen werden von Uhr und Zentraltaster gestopt und die gewünschte Richtung angesteuert. Laufende Zentral und Uhrbefehle lassen sich vor Ort stopen und ggf. umkehren. Ein ausgelöster Fahrbefehl wird nach einer einstellbaren Zeit wieder gestopt und bei der nächsten tasterbetätigung erfolgt die Fahrt in die Gegenrichtung. Das Programm ist durch kopieren und einfügen der Rolladenblöcke leicht um weitere Rolladen erweiterbar. Vielleich, nein sicher hat mal jemand Bedarf! Viel Spaß beim testen! DateianhangRolladen ein Taster neues Konzept.zip (456 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
05.02.2021 17:44 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Auf Wunsch eines Users hier eine Version mit zwei Zentraltastern. Für jede Richtung gibt es jetzt einen Zentraltaster. Ein Stop wird jeweils durch betätigen der Gegenrichtung eingeleitet.DateianhangRolladen ein Taster+Zentral mit zwei Tastern.zip (148 Downloads) |
06.02.2021 11:12 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 19.04.2024 Beiträge: 2175 Bewertung: (95) |
Hier mal mein Beitrag zu den vielen Rolladensteuerungen. Dabei hat man die Wahl zwischen Ein- und Doppeltastenbetrieb, einem zusätzlichen Stopptaster und einer zeitbegrenzten Dauerfunktion (durch kurzes Tasten). Eine impulsgebende Zeitschaltuhr(en) kann wahlweise zusätzlich an die Eingänge angeschlossen werden (im Demo auf zufahren) MfG Ella_68 DateianhangProjekt Rollosteuerung..zip (152 Downloads) |
06.02.2021 15:54 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 19.04.2024 Beiträge: 307 Bewertung: (33) |
Hallo Auch ich habe mir Gedanken gemacht wie man eine Zentrale Jalousien-Steuerung machen könnte. Bin aber erst jetzt fertig geworden. Hier reihe ich meinen Vorschlag nicht als Konkurrenz, sondern weitere Möglichkeit unter mehreren ein. Gruß Quirin DateianhangJalousiesteuerung.zip (170 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Quirin am: 02/08/2021 17:34:27 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf