02.07.2021 19:32 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, ich hoffe es ist ok, den alten Thread auszugraben, aber ich habe das gleiche Problem. Sinumerik 840C bei der die Festplatte nicht mehr anläuft, wenn die Maschine länger als 2 Tage stand. Nach x-mal einschalten läuft sie meist wieder an. Ich habe eine andere Festplatte mit 4 GB Speicher besorgt (mittlerweile echt schwierig). 1. 1:1 geklont mit EaseUS ==> bleibt bei Loading... stehen. 2. intelligent geklont mit EaseUS ==> FlexOS lädt, aber es kommt der Fehler 10XXXX Steuerung neustarten. 3. mit Acronis TrueImage 2017 1:1 geklont ==> Maschine sagt Missing operating system fixmbr habe ich auch schon getestet, ändert nichts Den Rest der Festplatte hab ich immer unpartitioniert gelassen. Hätte jemand vllt. noch einen Tipp oder eine Möglichkeit das hinzukriegen? Oder vllt. einen Kontakt? Vielen Dank! ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Stevmon am: 07/02/2021 19:33:52Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 07/05/2021 09:14:17Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf