09.07.2021 06:34 | |
Beigetreten: 01.08.2014 Letzter Bes: 10.09.2024 Beiträge: 262 Bewertung: (12) |
Guten Morgen. Wie man das softwaremäßig erkennt, bin ich mir grad nicht sicher. PS: du könntest auch statt der MC befehle auch den AchsFB_LMCBasicLib verwenden. Der hat entsprechende Analyse gleich mit dran und mit dem kann man nem TO (Wenns nicht grad n Bahnobjekt ist) eigentlich alles sagen und abfordern. Dateianhangbider12.zip (338 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Jorrit am: 07/09/2021 06:37:15Bei der ganzen Antriebstechnik gehen mit mir manchmal die Simotionen durch. |
|
12.07.2021 10:52 | |
Beigetreten: 31.08.2005 Letzter Bes: 20.08.2024 Beiträge: 2198 Bewertung: (328) |
In Statuswort der Achse oder des Gebers gibt es ein Bit "Restart erforderlich":
Ob es das tut, was Du erhoffst, kann ich aber nicht sagen... |
Zuletzt bearbeitet von: miami am: 07/12/2021 10:54:23 |
|
Folgen Sie uns auf