03.01.2022 17:43 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 05.05.2024 Beiträge: 32956 Bewertung: (4075) |
Vielleicht solltest duerst einmal schreiben, welche S7 und welche Programmiersoftware du verwendest. |
03.01.2022 21:53 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 04.05.2024 Beiträge: 2742 Bewertung: (444) |
Hallo Niklas, wenn Deine Tabelle nicht mehr als 50 Einträge enthält, hilft Dir eventuell die Polyline-Anweisung weiter. Viele Grüße |
04.01.2022 14:29 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 04.05.2024 Beiträge: 2742 Bewertung: (444)
|
Hallo Niklas, diePolyline-Anweisung dient zum Linearisieren eines nicht linearen Verlaufes. Hier werden nicht einfach die bis zu 50 möglichen Punkte herangezogen, zwischen zwei nebeneinander liegenden Punkten wird der Wert mit einer Geradengleichung errechnet. Im Anhang findest Du ein Beispiel für einen derartigen Polygonzug für einen liegenden Zylinder. Auch die Formel für den Zylinder ist dort enthalten. Viele Grüße DateianhangVolumen eines liegenden Zylinders.pdf (225 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Stefan Arcularius am: 01/04/2022 15:46:49Korrektur der Formel im angehängten Dokument (richtig ist arccos, nicht arcsin) |
|
Folgen Sie uns auf