24.06.2021 07:23 | |
Beigetreten: 28.01.2016 Letzter Bes: 24.04.2024 Beiträge: 350 Bewertung: (9) |
Wir verwenden bei Kunden den WebNavigator (ViewerRT). Wie hier zu lesen ist, wird nun auch der Edge anstelle des IE unterstützt: Wie setzen Sie WinCC/WebNavigator und WinCC/DataMonitor mit Microsoft Edge ein? - ID: 109792981 - Industry Support Siemens
Muss ich zukünftig die dort beschriebene Konfiguration immer machen, auch wenn ich den WebNavigator und nicht den Edge Browser verwende? Ein Vorteil des WebNavigators ist ja, das sich der Kunde auf seinem Büro-PC relativ einfach nur diese kleine Software anstelle der kompletten WinCC Client Installation installieren muss. Kurz 2-3 Settings im IE und schon läuft alles. Ebenso könnte dies sehr Spannend werden (Büro PC mit Edge, wo dann doch mehr als 1 Tab offen ist):
|
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 06/24/2021 10:14:18Link optimiert. If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
16.11.2021 13:50 | |
Beigetreten: 28.01.2016 Letzter Bes: 24.04.2024 Beiträge: 350 Bewertung: (9) |
Hallo Stephan, wie der Edge Browser einzurichten geht steht ja oben in meinem ersten Post verlinkten Artikel. Das habe ich bei mir auch schon zum laufen gebracht. Ob du dann alles nur mit Edge öffnen musst oder noch den WebNavigator verwenden kannst weiss ich leider auch nicht, da warte ich selbst darauf ob MS dann ggf. nach Support Ende den IT deinstalliert. Wobei es auch hier je nach Win10 Version (LTSB/LTSC) verschiedene End of Life Daten für den IE bzw. Produktlebenszyklus gibt: Häufig gestellte Fragen zum Lebenszyklus – Internet Explorer und Microsoft Edge | Microsoft Docs |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf