09.06.2018 00:02 | |
Beiträge: 232 Bewertung: (2) |
Hallo Leute, ich brauche mal wieder eure Hilfe. Ich habe mir nun ein neues Windrad gekauft, diese Windrad hat eine Spannungsversorgung von 24V und eine 4...20mA Signalsuagabe. An sich ist das total einfach dieses Gerät an eine LOGO! anzuschließen, aber leider gibt es vom Lieferanten/Hersteller nur das angehängte Beiblatt mit Kabelbelegung. Ich kenne es so das die Geräte dann + und - für die Spannungsversorgung haben und einen Anschluss für das Signal. Jetzt ist das bei dem Gerät leider etwas anders, zu einen hat das Kabel vier Adern und eben davon zwei für die Spannung und zwei für den Fühler, es ist aber definitiv ein 4...20mA Gerät. Hatte da angerufen und die sagten mir das und sagten das die leider kein anderes Datenblatt haben und es bisher auch nie Probleme gab. Habt Ihr da einen Tipp wie ich das am besten anschließe? Ist vielleicht eine Ader über, aber wenn ja, wie finde ich das heraus oder kann man das bedenkenlos ausprobieren ohne das dabei was kaputt gehet? Gruß Alex DateianhangWindsensor.pdf (252 Downloads) |
09.06.2018 20:50 | |
Beiträge: 232 Bewertung: (2) |
Hallo, ja genau, das mit dem 500 Ohm Widerstand hat mir der ixo65 schon sehr gut erklärt und ein anderes Mitglied hier hatte mir dazu diesen schönen Anschlußplan gebaut. Gruß Alex DateianhangAnschluss Fühler.pdf (186 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
25.06.2018 22:14 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 33790 Bewertung: (4197)
|
Tut mir leid, aber mehr kann ich dir nicht antworten. |
25.06.2018 22:40 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 33790 Bewertung: (4197)
|
So sehe der Anschluss aus.
DateianhangAnschluß Sensor 4 bis 20 mA an LOGO! 0 bis 10 V (I7).pdf (122 Downloads) |
25.06.2018 22:45 | |
Beiträge: 232 Bewertung: (2) |
Ja genau, genau so läuft auch mein Temperaturfühler und das einwandfrei, aber das Windgeber will irgendwie nicht. |
Folgen Sie uns auf