12.09.2016 12:34 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (1) |
Hallo Zusammen, bedingt durch die Umstellung auf Windows 10, habe eine VMWare mit Windows 7 (64-Bit) erstellt und möchte dort gerne das TIA Portal Comfort/Advanced V13 Sp1 installieren, leider taucht hier bereits im 2. Schritt eine Fehlermeldung auf, MSI File initiaization failed: ERROR_FILE_NOT_FOUND, kann mir hier jemand weiterhelfen, was getan werden muss? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 13.09.2016 09:54:48Neue Überschrift nach Splitten |
|
12.09.2016 13:35 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (1) |
Hallo Christoph, Virenscanner ist deaktiviert und es liegt eine Original-SIemens DVD im Laufwerk. VG Walter |
12.09.2016 14:41 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
RIP |
Zuletzt bearbeitet von: SantasLittleHelper am: 12.01.2017 08:55:40~(‾▿‾)~ |
|
Folgen Sie uns auf