13.10.2016 19:53 | |
Beigetreten: 09.01.2008 Letzter Bes: 22.07.2024 Beiträge: 6 Bewertung:
|
Ergänzung: Hallo, ich habe mittlerweile alles komplett runtergeladen und installiert. Ich habe es ohne den Manager gemacht. Installation hat hervorragend geklappt. Bei der Installation ist folgende Frage aufgetaucht. Bei diesem Update wird die V13 mit angeboten, weil (so verstehe ich es) ältere Programmierungen V12 und kleiner erst auf V13 hochgerüstet werden müssen um dann auf V14 aufzurüsten. Kann Ich meine bestehende V13 Version auf meinem PC lassen oder muss ich die mitgelieferte installieren. ? Kann ich obwohl meine Lizenz auf V14 upgedatet habe die V13 weiterhin benutzen? Danke für die Antworten. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 14.10.2016 09:36:32Neue Überschrift nach Splitten |
|
13.10.2016 20:08 | |
Beiträge: 861 Bewertung:
|
Hallo, wenn deine bestehende V13 aktuell ist, also V13 SP1, dann kannst Du die so lassen wie sie ist. Grüße H0556 |
14.10.2016 12:49 | |
Beigetreten: 09.01.2008 Letzter Bes: 22.07.2024 Beiträge: 6 Bewertung:
|
Danke für die Antworten |
19.10.2016 11:23 | |
Beigetreten: 03.09.2014 Letzter Bes: 13.03.2019 Beiträge: 4770 Bewertung:
|
Neue Frage von p.maier wurde in ein separates Thema mit dem Titel Woher TIA V14 Trial? gesplittet. Gruß |
Folgen Sie uns auf