15.03.2019 07:31 | |
Beigetreten: 28.05.2014 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 37 Bewertung:
|
Schnittstellen Adapter wurde durch einen reinen USB Adapter ersetzt. |
15.03.2019 13:21 | |
Beigetreten: 06.05.2010 Letzter Bes: 27.06.2024 Beiträge: 1970 Bewertung:
|
Hallo rb_jd, wie schon von mm76 angemerkt ist der Adapter für PPI, also nur S7-200, gedacht. Bei einer S7-315 benötigst Du jedoch einen MPI/DP-Adapter, z.B. CP5611 oder Bei einer S7-315 PN/DP Steuerung würde auch ein Ethernet-Adapter ausreichen. Grüße |
Folgen Sie uns auf