28.05.2017 16:18 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 24.09.2024 Beiträge: 22371 Bewertung: (3014) |
Hi, ist durchaus möglich das es der gleiche SW Fehler ist. Von den Nummern der Baugruppen her scheint es sich auch um die gleiche FW Version handeln zu können. Ich würde dir raten einen Service Request zu eröffnen da nur SIEMENS selber genau sagen kann aus welchem Umfeld der Fehler kommt. Wenn man im englischen Teil des Forums schaut kommen da zu Große Datalogs, falsch verkabelte I/O und Kommunikationsüberlast als Ursache in Frage, aber wie gesagt das sind Vermutungen und SIEMENS sollte da genaueres sagen können. Gruß Christoph |
15.06.2017 13:55 | |
Beigetreten: 11.04.2008 Letzter Bes: 21.11.2022 Beiträge: 113 Bewertung: (6) |
Hallo. Hier die Antwort vom Siemens Support
Sehr geehrter Herr B., Kann ich aber jetzt ausschliessen das Problem. Eine CPU läuft wieder ohne das ich eine Änderung im Programm oder an der Hardware vorgenommen habe. Ich kann den Fehler jedoch mit der 1212C jetzt rekonstruieren. Wenn ich mir einen Baustein (FB) online anschaue ist alles gut. Schalte ich aber dann Beobachten wieder auf aus, passiert auf der CPU folgendes: Die Netzwerk LED's Link und Rx/Tx gehen aus, es dauert ca. 1-2 Sekunden, dann schaltet die CPU in den DEFEKT Zustand und die Netzwerk LED's schalten sich wieder ein. Das Ganze passiert auch, wenn ich Online-Verbindung trennen auswähle. Ich muss dabei noch erwähnen, dass die CPU jeweils eine S7-Verbindung mit zwei LOGO8 aufgebaut hat. |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 12.03.2019 12:54:23Name entfernt. |
|
Folgen Sie uns auf