28.06.2013 19:57 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Mal ein Datenblatt zu einem Relais: http://www.leg-gmbh.de/SR1.pdf Bei 10 hoch 8 mechanischen Schaltspielen und den kleinen Strom über die Kontakte sowie 5 Jahre Garantie braucht man sich keine großen Gedanken machen... |
28.06.2013 20:04 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
LOGO! - Denkweise? Was passiert, wenn z.B. eine Regelung um den 0-Punkt stattfindet? Weiterhin: Ansprech- / Abfallzeit : < 8ms / < 15ms Ob das ausreicht ist fragwürdig.In 15ms kann ich u.U. schon einige cm gefahren sein, dann natürlich in die falsche Richtung... ohwei... |
Zuletzt bearbeitet von: IBN-Service am: 28.06.2013 20:07 |
|
29.06.2013 19:21 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Vielleicht wäre das die Lösung: |
30.06.2013 11:35 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Wenn du (auch zur Prämienzeit...)die Beiträge, auf die du zu antworten versuchst, auch mal lesen würdest, dann hättest du gesehen dass ich Hersteller fürentsprechende Wandler genannt habe. Ich wünsche dir noch viel Spaß und Erfolg im Forum, vielleicht hilt auch folgenderLink dabei: http://www.amazon.de/drogerie-k%C3%B6rperpflege/dp/B0036EAPXY |
Zuletzt bearbeitet von: IBN-Service am: 30.06.2013 11:43Brillenputztuchlink, vielleicht hilft es ja. P.S. Auch geeignet für Glaskugeln... |
|
19.07.2013 19:11 | |
Beigetreten: 12.03.2009 Letzter Bes: 22.04.2024 Beiträge: 20 Bewertung: (2) |
Hallo Zusammen, anbei eine Lösung von WAGO Gruß DEM DateianhangWAGO JUMPFLEX®-Messumformer .pdf (122 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
28.07.2013 14:16 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Was sagt der TE dazu? Der Umformer von Wago wäre denke ich genau richtig!? |
30.07.2013 08:36 | |
Beiträge: 57 Bewertung: (2) |
"direkt mit +/-4-20mA" Das wird ja immer schlimmer? Das habe ich allerdings auch noch nie gehört |
Folgen Sie uns auf