15.06.2020 10:49 | |
Beiträge: 28 Bewertung: (0) |
Hallo, ist es irgendwie möglich eine Datei die für das TIA-Portal V15.1 gedacht ist mit dem TIA-Portal V15 zu öffnen? LG |
15.06.2020 11:20 | |
Beiträge: 28 Bewertung: (0) |
Aktuell sind Simatic WinCC Runtime Advanced V15.0 und Simativ WinCC/Audit viewer 2008 SP2 installiert |
15.06.2020 11:38 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 19.04.2024 Beiträge: 22213 Bewertung: (2979)
|
Sprich du hast gar kein TIA Portal installiert ? |
15.06.2020 11:43 | |
Beiträge: 28 Bewertung: (0) |
Doch doch, TIA Portal V15. Ich dachte es ginge jetzt nur um die installierte WinCC Version. LG |
15.06.2020 12:24 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 19.04.2024 Beiträge: 22213 Bewertung: (2979)
|
um die installierte WinCC ES Version . also mal unter TIA -> Hilfe -> installierte Software schauen. |
Folgen Sie uns auf