08.04.2016 09:08 | |
Beiträge: 23 Bewertung: (8) |
Das Problem mit der Berechnung des ersten Wertes kann durch Verwendung einer Zeitkorrektur MEVA gelöst werden. Eine Zeitkorrektur MEVA verschiebt den angegebenen Betrachtungszeitraum des Berichtes um eine definierte Anzahl an Perioden in die Zukunft oder Vergangenheit. Die Angabe der Anzahl an Perioden um die verschoben werden soll geschieht dabei über einen Parameter.
Der erste Wert im Betrachtungszeitraum des Berichts entspricht dem letzten Wert der vorherigen Periode. Verwendet man also die MEVA "Letzter Wert" zweimal, so kann man mit der ersten MEVA den letzten Wert der letzten Periode und mit der zweiten MEVA den letzten Wert der aktuellen Periode bestimmen.
Es muss lediglich die erste MEVA unter eine Zeitkorrektur MEVA eingehängt werden. Zusätzlich braucht die Zeitkorrektur MEVA noch den Parameter für den Zeitversatz. Die entsprechenden Screenshots dazu finden sie im Anhang.
Mit freundlichen Grüßen
Dateianhangscreenshot_Zeitkorrektur.zip (284 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf