10.06.2020 22:52 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 2257 Bewertung: (99) |
Bei der der Erstellung von einem UDF ist mir folgendes aufgefallen: Wird bei den Eigenschaften eines UDF´s ein Parameter mit "Time" oder "Date" benannt, so kann bei einer Konfiguration eines Meldetextes im Funktionsplan diese Parameter nicht genutzt werden. Sie können zwar platziert werden (Bild: 1-), aber sie werden durch die Parameter "Aktuelle Zeit" bzw. "Aktuelles Datum" ersetzt. Ein erneuten Aufruf des Bausteins bestätigt dieses. Fazit: Bei der Benennung der Parameter im UDF darf "Time" & "Date" nicht genutzt werden! Ein Testprogramm mit einem sinnfreien UDF und zwei Screenshots hab ich beigefügt: mfG DateianhangUDF Test.zip (42 Downloads) |
Folgen Sie uns auf