18.05.2020 11:59 | |
Beiträge: 46 Bewertung: (0) |
Hey Leute, Nun bin ich auf ein neues Problem gestoßen. Ich programmiere zum ersten mal Siemens und habe davor leider auch noch wenig Erfahrung in Logikprogrammierung. Deshalb die Frage: Ich will mich mittels 6 Digitalbuttons "anmelden" und den User damit erlauben einen Eingang zu schalten. Die Buttons sollten nur in einer möglichen Reihenfolge gedrückt werden können. Was bei mir bis jetzt klappt:
Ich kann verstehen, wenn ich darauf keine eindeutige Antwort bekomme. Würde euch aber bitte mir zumindest einen Hinweis zu geben. Weil ich hab bei diesem Problem gar keinen Ansatz. Bitte um Hilfe. LG DB Dateianhanglwe11.zip (41 Downloads) |
18.05.2020 12:12 | |
Beiträge: 46 Bewertung: (0) |
Ja ich will so eine Art PW Abfrage machen, da ja der WebSever- wie ich mittlerweile weiß- nur einen nicht änderbaren User hat, den ich nur zum Anmelden verwenden will. Ich will aber nicht die Userabfrage von Siemens verwenden(die vom Webserver, da der Client die Website auf keinen Fall verlassen darf :P )--> Navigator habe ich entfernen müssen durch die Auflösung meines Displays(480x272). Wäre viel zu groß. LG DB DateianhangFrage.zip (30 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_5261590 am: 05/18/2020 12:14:06 |
|
18.05.2020 13:03 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 33790 Bewertung: (4197)
|
Was hältst du denn von einer Passwortabfrage mit einer 6stelligen Zahl als Passwort? |
18.05.2020 13:09 | |
Beiträge: 46 Bewertung: (0) |
MEGA Dachte nicht das das geht mit Benutzer? LG DB |
18.05.2020 13:30 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 33790 Bewertung: (4197)
|
Ich mache dir mal etwas für 2 User fertig. Wird aber erst am späten Abend etwas. |
18.05.2020 16:29 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 33790 Bewertung: (4197)
|
Hat sich doch eher ergeben. Im Anhang ein kleines Beispiel für 2 User. DateianhangPasswort_LWE_und_LOGO!.zip (44 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf