10.10.2012 10:48 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo Frank. G Hier hab ich ein Dokumente für dich zum einarbeiten in das Thema. Dasist zwar schon etwas älter aber wie ich finde geht der Einstieg damit immernoch leichter und es hat sich ja eigentlich nicht viel in der Programmierung geändert. Mankann ein paar Sachen überspringen, da diese für einen bestimmten Typ von Übungsaufbau gedacht sind, aber der Großteil ist Allgemeinwissen, das man überall verwenden kann. Ein paar Sachen hast du dir warscheinlich schon selbst erarbeitet. Nach Bedarf hab ich hier glaub ich noch so eine Fibelrumliegen, die auch nützlich sein könnte. Ich hoffe es Hilft. Gruß Hama15 DateianhangC:\Documents and Settings\adhama52\Desktop\1h_prim_de.zip (229 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Hama15 am: 10.10.2012 10:54 |
|
11.10.2012 22:56 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Hallo, das Angebot nehm ich doch gerne an, danke Gruß Frank
DateianhangHaussteuerung working.zip (225 Downloads) |
Folgen Sie uns auf