22.10.2015 13:13 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Nach der Installation des neuen Microsoft Office konnte vom Starter keine Projekte mehr dearchiviert werden, deswegen wurde die neueste Version heruntergeladen und probiert zu installieren.
bei diversene SSP Paketen wirden jedoch die Fehlermeldung "Fehler beim Erstellen der Konfigurationsdatei aufgetreten, bitte prüfen sie die Protokolle....
Auswertung der Logfiles:
Der Fehler tritt aktuell nu bei einem Rechner auf, bei anderen Rechner mit gleichen Einstellungen klappte die Installation ohne Probleme.
Sämtliche Deinstallation (autom. & manuell) wurde bereits durchgeführt und brachte keinen Erfolg.
Dateianhanghwkatimport_SSP_SINAMICS_G120_V4_7_3__04.73.10.00_Log.txt (350 Downloads) |
22.10.2015 16:32 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 23.04.2024 Beiträge: 22224 Bewertung: (2979) |
Hi, das mit den Pfaden habe ich jetzt noch nicht verstanden. Wohin direkt unter C hast du das jetzt kopiert? Eventuell hilft dir zu dem anderen problem das: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/64405665
Christoph |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
23.10.2015 11:25 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
RIP |
Zuletzt bearbeitet von: 1test am: 08.06.2016 10:46:55~(‾▿‾)~ |
|
16.05.2017 08:56 | |
Beigetreten: 25.11.2011 Letzter Bes: 19.05.2023 Beiträge: 17 Bewertung: (2) |
With the help of Christophs' solution, the installation error has been corrected. Use this: "Repair the" "MicrosoftEdgeDatabase 2007 (English)" by restarting the "ACERedist.msi" file from the S7 Technology, Scout, Starter or Sizer. You then restart the computer. If you can not access "ACERedist.msi", you can also download and install the 32-bit version of Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable . Then restart the computer. " Solution available in the following post:
Thanks, Devraj |
- |
|
Folgen Sie uns auf