13.07.2015 20:37 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 20.09.2024 Beiträge: 22365 Bewertung: (3011) |
Hallo,
das liegt schlicht daran das die HW nicht kompatibel ist zu FW V4.x . Deswegen gibt es für die Version FW V4.x auch neue CPU's mit neuer Bestellnummer. Dafür benötigt man dann auch TIA V13, die FW V4 lässt sich mit TIA V12/V12 SP1 nicht projektieren!
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/86567043 Das war auch schon bei der S7-300 so und wird bei der S7-1500 wohl auch nicht anders werden.
Gruß Christoph |
Zuletzt bearbeitet von: ChristophD am: 13.07.2015 20:38:29 |
|
16.07.2015 13:33 | |
Beigetreten: 25.06.2009 Letzter Bes: 06.06.2024 Beiträge: 26 Bewertung: (8) |
Hallo AMDnOx, die S7-1200-CPUs in Version V3.0 können noch bis zum 1.10.2015 als Neuteil bestellt werden. Anschließend sind sie noch weitere 9 Jahre als Ersatzteil verfügbar, sodass für die nächsten Jahre sichergestellt ist, dass die Projektierung bei Gerätetausch nicht geändert werden muss, solange nicht auch die neuen Funktionen der S7-1200er-Generationen >V3 genutzt werden sollen. Hier die Infos zum Produktauslauf: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/92275555 Grüße MK_TC |
Zuletzt bearbeitet von: MK_TC am: 16.07.2015 13:35:06 |
|
Folgen Sie uns auf