18.03.2020 11:15 | |
Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
Hi, ich habe mal im Anhang eine Bildschirmaufnahme von meiner Logo gemacht, die 2 Anzeigen von einen Drucksensor zeigt. Meine Hardware LOGO!8 6ED1052-xxx08 0BA0 Das Netzteil ist geerdet die AM2 auch und die Senoren sind mit Geschirmter Leitung die einseitig an der AM2 angeschlossen sind.Was kann man den machen, damit die Anzeige nicht mehr so schwankt. VG Mario Dateianhang20200318_104058.zip (83 Downloads) |
18.03.2020 11:43 | |
Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
Wollte nur damit sagen, dass das Netzteil eine Erdung hat. |
18.03.2020 11:48 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 32893 Bewertung: (4066)
|
Also das Gehäuse ist geerdet, weil es aus Metall besteht... |
18.03.2020 11:52 | |
Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
Muss ich den in Hinsicht auf EMV was machen. Oder kann ich hier was machen? |
Folgen Sie uns auf