08.04.2011 09:34 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 21.03.2024 Beiträge: 1161 Bewertung: (110) |
Hallo ewm, beim Suchen nach SM 1231 RTD AI8 im Produkt Support hab ich das unter den Ergebnissen bekommen: STEP 7 Basic V10.5 Hardware Support Packages (HSPs - Stand: 06/2010) Klappt das nicht? Viel Erfolg Sabine |
11.04.2011 09:36 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 21.03.2024 Beiträge: 1161 Bewertung: (110) |
Hallo Ingo, geht also um diese Baugruppe? 6ES7231-5PF30-0XB0 S7-1200 ANALOGEINGABE SM 1231 RTD, 8 AINachdem es im Produkt-Support extrem wenig Informationen dazu gibt gehe ich jetzt mal davon aus, dass die noch gar nicht verfügbar ist. Sonst müssten da ja mehr Infos da sein. Frag doch mal bei Deinem Vertriebspartner oder eventuell beim Technical Support nach. Hoffe, die können Dir weiterhelfen. Viel Erfolg Sabine |
Folgen Sie uns auf