19.01.2022 08:44 | |
Beigetreten: 05.03.2014 Letzter Bes: 05.08.2022 Beiträge: 5521 Bewertung: (1051)
|
bietet dir Step7 nicht an, mit der gespeicherten Konfig online zu gehen? Irgend ein Teilnehmer am Bus scheint gestört zu sein. Den solltes du dann auch erkennen. Siehe Handbuch: SIMATIC Hochverfügbare Systeme S7-400H (V6.0)hoffe das hilft dir, Grüße, |
FCK WAR! |
|
03.03.2022 13:01 | |
Beigetreten: 05.03.2014 Letzter Bes: 05.08.2022 Beiträge: 5521 Bewertung: (1051)
|
hi Andyyy311, ja, da hat dein Anlagenlieferant recht. es handelt sich um den kompatiblen Nachfolger. Die EXTF LED hat damit aber nichts zu tun schau doch mal in NetPro ob nicht eine projektierte Verbindung nicht aufgebaut werden kann. Ich hatte auch mal einen ähnlichen Fall, mit einer S7-400 bei der die EXTF nicht ausging aufgrund eines FW Fehlers. Allerdings hab ich mir die Update-Notes der 414-5H angeschaut, und konnte nichts dementsprechendes finden. Evtl hilft es aber trotzdem die FW auf den neuesten Stand zu bringen. Hoffe das hilft dir, Grüße, |
FCK WAR! |
|
30.03.2022 13:44 | |
Beigetreten: 16.09.2015 Letzter Bes: 11.04.2024 Beiträge: 33 Bewertung: (10) |
erste Anlaufstelle bei irgendwelchen roten LEDs sollte immer der Diagnosepuffer sein... |
Folgen Sie uns auf