04.07.2013 10:30 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 15.05.2024 Beiträge: 1161 Bewertung: (110) |
Hallo logo2013, Es gibt sicherlich viel Möglichkeiten sich in das Thema einzuarbeiten. Bei konkreten Fragen sind die User in der LOGO-Konferenz Logikmodul LOGO! immer sehr bemüht die passenden Antworten zu finden. Ein erster Einstieg kann vielleicht auch hier finden: SITRAIN Trainingsangebot für Microautomation Viel Erfolg! Sabine |
04.07.2013 11:08 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
Hallo, also hier im Forum zum Selbereinarbeiten und evtl. über Siemens Fachberatung oder Sinutrain Schulung und Vertriebspartner mal nachfragen. Im Sitrain Katalog habe ich gerade https://sitrain.automation.siemens.com/DE/sitrain/mcms/sitrain2/content/DE(de)/Training/Trainingsthemen/Seiten/Microautomation.aspx?HTTPS=REDIR gesehen. MfG, Servicetechniker! |
Zuletzt bearbeitet von: Servicetechniker am: 04.07.2013 11:10~(‾▿‾)~ |
|
04.07.2013 14:38 | |
Beiträge: 2930 Bewertung: (432)
|
Hallo, weitere Möglichkeiten: 1. Frag mal bei deinem Siemens Vor-Ort ob demnächst Schulungen stattfinden. Bezüglich LOGO! wird da häufig was angeboten. 2. Hier der Link zu dem LOGO! WBT ist neu überarbeitet hab ich eben bemerkt. 3. Evtl. werden Schulungen auch von den Handwerker Innungen/Elektrogrosshändlern angeboten Programmierer: Auch dafür kannst du im LOGO! Forum mal nachfragen oder auch beim Siemens/ Elektrogrosshändler ob da eine Empfehlung möglich ist. Du kannst aber auch selber nach dem WBT starten. Aus meiner Sicht lernt man LOGO! am schnellsten durch Testen und "rumspielen". Hoffe das hilft dir weiter und viel Spaß mit LOGO! Helmut |
Für diesen Beitrag bedanken sich3 Benutzer |
05.07.2013 11:11 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
Hallo, wo bei Siemens wurde denn angefragt? Evtl. kann die Fachberatung http://www.siemens.de/industry/automation/bayern/fachberatung/seiten/default.aspx für Bayern. Hier weiterhelfen. MfG, Servicetechniker! |
~(‾▿‾)~ |
|
Folgen Sie uns auf