23.06.2020 09:59 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Hallo ich habe eine frage zum Log Web Editor Nämlich ich hab mit den LWE eine Programm geschrieben leider funktioniert es nicht so richtig. Ich habe auch nach der Anleitung des LWE Programmes gearbeitet hab das Programm auf die SD-Karte geladen hab auch die Zugriffskontrolle bei der Logo aktiviert nur wenn ich dann im browser das Passwort einsetzte brauch er schon einbichen länger dannach bin ich drin aber ich kann dann nicht den Ausgang von der logo schalten und ich kann nicht den log out benutzen. kann mir jemand helfen DateianhangLogo Web.zip (53 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: OkMarcelOk am: 06/23/2020 10:55:46Zuletzt bearbeitet von: OkMarcelOk am: 06/23/2020 11:14:35 |
|
23.06.2020 11:00 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Hallo Ix065 Danke nochmal hoffentlich kann mir jetzt jemanden bein den Problem helfen mit freundlichen grüßen OkMarcelOk |
23.06.2020 11:12 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
ich habe denn Beitrag bearbeite da müsste jetzt die zip-Datei drin sein |
23.06.2020 11:16 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 08.05.2024 Beiträge: 32991 Bewertung: (4076)
|
Mit log out meinst du sicher das Ausloggen. Auch dies funktioniert bei mir ohne Probleme. |
23.06.2020 11:17 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Also funktioniert alles auch das du im Web Sever was schalten kannst |
23.06.2020 11:26 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 08.05.2024 Beiträge: 32991 Bewertung: (4076)
|
Du hast ja nur einen Digitalwert, welcher Q1 schaltet. Und das funktioniert. Siehe angehangenes Video. DateianhangScreenvideo.zip (54 Downloads) |
Folgen Sie uns auf