07.07.2015 08:31 | |
Beigetreten: 05.03.2014 Letzter Bes: 05.08.2022 Beiträge: 5521 Bewertung: (1051) |
hi Dirk, ich kenne mich zwar mit den Dingern nicht so aus, hab aber aus Neugierde mal ins Handbuch geschaut. Gerätehandbuch SIRIUS Motorstarter M200D PROFIBUS / PROFINET Da steht das zwar nicht explizit drin, aber man projektiert das ja mit Step7, oder? Wenn du die Motorstarter mit Step7 projektierst, müsstest du wohl einfach eine Topologie anlegen und in deinem IO-Controller die Option Gerätetausch ohne Wechselmedium anwählen. So würde ich das jedenfalls mal einfach so versuchen. Grüße, |
FCK WAR! |
|
07.07.2015 16:22 | |
Beigetreten: 15.10.2007 Letzter Bes: 17.07.2023 Beiträge: 46 Bewertung: (3) |
Hallo Zusammen, ich mach mal nen Schuß ins Blaue....
SIMATIC PROFINET
Systembeschreibung https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/19292127 "... Wenn Sie die PROFINET-Funktionalität Gerätetausch ohne Wechselmedium/PG nutzen wollen, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein: ● Die Topologie des PROFINET IO-Systems mit den betreffenden IO-Devices muss projektiert sein. ● Die PROFINET-Funktionalitä Geräetausch ohne Wechselmedium/PG muss fü den IOController, dessen IO-Devices diese PROFINET-Funktionalitä unterstüzen, in STEP 7 projektiert werden. ● Der IO-Controller und die IO-Devices müsen die PROFINET-Funktionalitä Geräetausch ohne Wechselmedium/PG unterstüzen. ● Die am betreffenden IO-Device angeschlossenen PROFINET-Geräe müsen die PROFINET-Funktionalitä Geräetausch ohne Wechselmedium/PG unterstüzen.
● Das getauschte Gerä muss vor dem Tausch in den Auslieferungszustand zurückgesetzt worden sein.
"Welche PROFINET-Teilnehmer unterstützen die automatische Inbetriebnahme (Gerätetausch ohne Wechselmedium) mit topologischer Projektierung und den Gerätetausch ohne topologischer Projektierung?" https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/36752540 M200D ist nicht in der Liste aufgeführt --> möglicherweise Fehler im Handbuch des M200D?!? Gruß |
Zuletzt bearbeitet von: LostMyMind am: 07.07.2015 16:36:01Auszug Profinet Systemhandbuch eingefügt |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
08.07.2015 10:13 | |
Beigetreten: 15.10.2007 Letzter Bes: 17.07.2023 Beiträge: 46 Bewertung: (3) |
Moin, um wirklich sicher zu gehen würde ich empfehlen den Siemens Support zu kontaktieren. Wenn ich das beim sehr aktiven Forumsmitglied ''LesPaul" ( https://support.industry.siemens.com/tf/ww/de/users/profile/13343/ ) im Bereich "Niederspannungs-Schalttechnik" richtig gesehen habe, geht das schnell und einfach über den Technical Assistance (mail: technical–assistance@siemens.com ) . Einfach kurze Problembeschreibung und Bestellnummer(n) des betroffenen Gerätes in die Email packen und ab damit ;-)
Gruß |
08.07.2015 10:35 | |
Beigetreten: 13.09.2006 Letzter Bes: 23.04.2024 Beiträge: 170 Bewertung: (3) |
Danke!, werde ich tun und danach ne kurze Info geben . |
Folgen Sie uns auf