15.06.2008 02:31 | |
Beiträge: 42 Bewertung: (5) |
Hallo, diese angegebenen Normen und/oder Bestimmungen sind Zulassungen für die einzelnen Länder und betreffen eigentlich weniger den ausführbaren Telefon/Modem Standart. Die Prüfungen stellen nur sicher das die Telefonnetzwerke der Betreiber nicht ge-oder zerstört werden durchderen Verwendung. In den meisten Ländern sollte CTR 21 funktionieren da die CTR von der grössten Organisation (ETSI)bezüglich Telekommunikation herausgegeben wurde. Warum das EM 241 so viele Einstellungen bezüglich der CTR 21 zuläßt, kann ich mir nur mit unterschiedlichen und landestypischen Impendanzen erklären. Ich habe hier ein paar Infos zusammengestellt: Gruß, Markus Vorsicht: Sehr trockener Stoff aber eventuel hilfreich als Referenz. Australien: ACA TS 002 - 1997: Analogue Interworking and Non interference Requirements for Customer Equipment Connected to the Public Switched Telephone Network ersetzt durch: AS/ACIF S002:2001 Analogue interworking and non-interference requirements for Customer Equipment for connection to the Public Switched Telephone Network mehr Info: http://www.acma.gov.au/ Normalerweise gibt es mit Equipment welches in Australien zugelassen ist keine Probleme bei den Nachbarn (New Zealand, Asia-Pazific) EU: TBR21/CTR21 Terminal Equipment (TE);Attachment requirements for pan-European approval for connection to the analogue Public Switched Telephone Networks (PSTNs) of TE (excluding TE supporting the voice telephony service) in which network addressing, if provided, is by meansof Dual Tone Multi Frequency (DTMF) signalling oder seit der Überearbeitung in 2005/2006 harmonisiert in ETSI ES 203 021-1 V2.1.1 (2005-08) Reference:RES/AT-010108-01 Access and Terminals (AT);Harmonized basic attachment requirements for Terminals for connection to analogue interfaces of the Telephone Networks;Update of the technical contents of TBR 021, EN 301 437, TBR 015, TBR 017;Part 1: General aspects ETSI ES 203 021-2 V2.1.2 (2006-01) Reference:RES/AT-010134 Access and Terminals (AT);Harmonized basic attachment requirements for Terminals for connection to analogue interfaces of the Telephone Networks;Update of the technical contents of TBR 021, EN 301 437, TBR 015, TBR 017;Part 2: Basic transmission and protection of the network from harm ETSI ES 203 021-3 V2.1.2 (2006-01) Reference:RES/AT-010135 Access and Terminals (AT);Harmonized basic attachment requirements for Terminals for connection to analogue interfaces of the Telephone Networks;Update of the technical contents of TBR 021, EN 301 437, TBR 015, TBR 017;Part 3: Basic Interworking with the Public Telephone Networks mehr Info: www.etsi.org ETSI Mitglieder-Liste zu finden unter: http://portal.etsi.org/Portal_IntegrateAppli/QueryResult.asp?Alone=1&SortBy=&SortDirection=&Param= unter anderm auch TÜRK TELECOM Kanada: IC CS 03 Compliance Specification for Terminal Equipment, Terminal Systems, Network Protection Devices, Connection Arrangements and Hearing Aids Compatibility more Info: http://www.ic.gc.ca/epic/site/smt-gst.nsf/en/sf01590e.html Zulassung für Kanada (wird in den Staaten desCommonwealth jedoch nach Rücksprache akzeptiert) VR China: GB3482,GB3483-1983 surge test for electronic equipments China National Standard, oder auch GB(Guobiao) Standard Das meiste in den GB Standarts is sehr grundlegend und von anderen Organisationen übernommen. Die GB´s sind wie die GOST Prüfungen um den Markt abzuriegeln. Ohne Zulassung keine Einfuhr. Meiner Meinung nachwerden beide Augen zugedrückt wenn kein vergleichbares (Kopie) Produkt im Lande verfügbar ist. mehr Info: http://www.sac.gov.cn/templet/english/ Zulassung einzig und allein für China und Anhänge. Selbst die SAR Hong Kong, SAR Macau und Taiwan(Formosa) heben eigene Standarts auch wenn rechtlich aus Sicht der VR China die GB´s gelten. Neuseeland: PTC 200 Requirements for Connection of Customer Equipment to Analogue Lines 1998 Dies ist eine Telepermit Zulassung für Neuseeland. Hier MUSS auf dem Gerät aber noch ein Aufdruck/Sticker angebracht sein der wie hier angegeben aussehen muss. http://www.telepermit.co.nz/ptcregp.html Die Standarts sind weitestgehend mit BS( British Standard) Normen oder mit Australischen Normen harmonisiert. Insofern gibt es bei einer vorhandenen Europäischer Zulassung in der Regel keine Probleme mit der Zulassung für den Betrieb, da die BS-Normenweitestgehend mit EN-Normen harmonisiert wurden. Wie gesagt die Zulassung muss jedoch erfolgen. Akreditiertfür diePrüfung ist zum Beispiel: Prüfung für PSTN voice and non-voice products / PTC 200 TÜV Rheinland Japan Ltd German Technology Assessment Center (GTAC) 4-25-2, Kita-Yamata Tuzuki-ku, Yokohama 224-0021 JAPAN Tel: +81-45-914 3888 Fax: +81-45-914 3777 Email:info@jpn.tuv.com Website: http://www.jpn.tuv.com weitere Info: http://www.telepermit.co.nz/PTC200X1.html Modemstandarts: ITU-T V.34 28,8K/26,4K/24K/21,6K/19,2K/16,8K/14,4K/12K/9600/ 7200/4800/2400 Bit/s USR V.FC 28,8K/26,4K/24K/21,6K/19,2K/16,8K/14,4KBit/s USR-V.32terbo 21,6K/19,2K/16,8K/12K/9600/7200/4800 Bit/s USR-HAST 16,8K/14,4 K/12K/9600/7200/4800 Bit/s (mit ASL bis zu 21,6 K Bit/s) USR-HAST Cellular Funkverbindungen bei 12K/9600/7200/4800/2400/1200/300 Bit/s ITU-T V.32bis 14,4 K/12K/9600/7200/4800 Bit/s ITU-T V.32 9600/4800 Bit/s V.22bis 2400 Bit/s Bell 212 A 1200 Bit/s (auch V.22) ITU-T V.23 1200/75 Bit/s (75 Bit/s im Rückkanal) ITU-T V.25 Antwort Sequenz für Anrufe aus Kanada und den USA ITU-T V.25bis Für synchrone Verbindungen mit zeichenorientierten und HDCL-Protokollen Bell 103 300 Bit/s (ITU-T V.21 optional) ITU-T V.42 LAPM Fehlerkorrektur bei 1200 Bit/s und höher ITU-T V.42bis Datenkompression ab 1200 Bit/s und höher MNP 2-5 MNP 2,3und 4 sind Fehlerkorrektur, MNP 5 ist Datenkompression bei 1200 Bit/s und höher ITU-T V.54 Analoge und Digitale Schleifentests mit und ohne Gegenmodem TIA/EIA-578 Class 1 asynchroner Fax Modem Kontrollstandard ITU-T EIA-592 Class 2.0 asynchroner Fax Modem Kontrollstandard ITU-T V.17 14,4/12K Bit/s ITU-T V.29 9600/7200 Bit/s ITU-T V.27ter 4800/2400 Bit/s ITU-T V.21 300 Bit/s |
Folgen Sie uns auf