16.02.2007 14:57 | |
Beiträge: 3149 Bewertung: (171)
|
Hallo, leider habe ich gerade kein Protool zur Hand... Hast Du SP3 von Protool im Einsatz? http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/19962184 Tritt das Verhalten auch bei einem neuen Projekt auf? nemo p.s. sorry, hatte anfangs von SP1 gesprochen |
Zuletzt bearbeitet von: Nemo am: 19.02.2007 13:08 |
|
27.02.2007 13:46 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo, ja habe Protool mit SP3 im Einsatz. Ich werde bei dem nächsten Stillstand der Anlage, mal dein Tip mit einem neuem Projekt testen. Danke |
23.04.2007 18:11 | |
Beigetreten: 08.05.2006 Letzter Bes: 14.02.2024 Beiträge: 1085 Bewertung: (77) |
Hi, dies ist bei einem OP37 leider nicht möglich. Bye... |
20.06.2007 08:33 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Danke, und auf welches Panelmuss ich umrüsten, dasdiese Funktion unterstützt? |
20.06.2007 09:49 | |
Beigetreten: 19.10.2005 Letzter Bes: 30.11.2020 Beiträge: 1611 Bewertung: (121) |
Hi, also der "Nachfolger" vom OP37 ist das MP370 => http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/14909368 Bei diesem Gerät wird es sicherlich funktionieren (hätte eigentlich vermutet, dass das auch beim OP37 funktioniert). Habe noch folgende Info gefunden. Vielleicht brauchst Du die auch. => http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/10448047 Gruß, |
Folgen Sie uns auf