06.09.2013 23:33 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Hallo Kollegen, wie bekomme ich ein Projekt mit WinLC RTX(also die Soft-SPS) undWinCCflex in PLCSIM simuliert? Das WinLC RTX kann ich problemlos simulieren, aber das WinCCflexible, das ja nicht über Profibus oder IE sondern über SOFTNET verbunden ist, baut keine Verbindung auf. Im PLCSIM habe ich schon die verschiedenen Einstellungen (auch "Lokal") getestet, ohne Erfolg. Folgender Thread konnte mir auch nicht weiterhelfen: /tf/WW/de/Posts/45050 Hat jemand eine solche Konstellation schon einmal simuliert (ohne den Umweg zu gehen, das flex nochmals zusätzlich als HMI-Station zu kopieren)? Gruß und schönes Wochenende, Jürgen. |
11.09.2013 11:28 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 1917 Bewertung: (132) |
Hallo, mit WinCC Runtime können Sie S7-PLCSIM verwenden. Unter dem folgenden Link finden Sie eine Anleitung, wie Sie WinCC Runtime aus S7-PLCSIM bedienen können: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/11916587 Mit freundlichem Gruß |
11.09.2013 13:35 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Hallo Cicero, ich kann leider keinerlei Zusammenhang zwischen deiner Antwort und meiner Frage erkennen... |
18.05.2017 14:17 | |
Beigetreten: 25.01.2010 Letzter Bes: 31.05.2023 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo, gibt es inzwischen eine Lösung zu diesem Problem? |