24.02.2018 15:41 | |
Beigetreten: 19.03.2017 Letzter Bes: 03.12.2023 Beiträge: 32 Bewertung: (0) |
Hallo, bin auf diesen Thread gestossen und hab mal eine paar fragen. Wir haben hier bei uns auch einen SMA Tripower STP8000TL. Laut SMA, kann dieser auch Modbus. Nun hab ich hier auch eine Logo8 FS04 die ja bekanntlich auch Modbus unterstüzt. Meine Frage, hat schonmal jemand so einen PV-Wechselrichter über Modbus mit der Logo verbunden und steuert so evtl. seinen Eigenverbrauch?? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 26.03.2018 09:35:39Neue Überschrift nach Splitten |
|
22.03.2018 11:18 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 32889 Bewertung: (4066)
|
Wie hast du denn in der LOGO! die Modbus-Verbindung konfiguriert? Ist die LOGO! Server oder Client? |
29.03.2018 18:09 | |
Beigetreten: 19.03.2017 Letzter Bes: 03.12.2023 Beiträge: 32 Bewertung: (0) |
Vielen dank für den Beitrag. Wenn ich mal mehr zeit habe, werde ich das selbst auch mal testen! Mfg |
09.02.2020 18:27 | |
Beigetreten: 31.08.2016 Letzter Bes: 11.07.2023 Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Hallo Ist Es Möglich das Projekt zu bekommen?? |
09.02.2020 19:10 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 32889 Bewertung: (4066)
|
Hallo sleider84, zuerst einmal willkommen im Forum. Glaube ich nicht, weil die beiden Teilnehmern "SchAndy" und "RoyLogo" beide das letzte 2018 im Forum aktiv waren. Aber du kannst uns doch mitteilen, was du machen möchtest und mit welcher Hardware. |
15.02.2020 11:05 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (1) |
Hallo LOGO! Comunity Viel Schweiß und viel Tests haben mir den großen Erfolg gebracht, die Haustechnik, PV-Anlage sowie das Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit zur Einspeisung zu realisieren. Zum Visualisieren benutze ich die LOGO LWE, was recht einfach ist. Im Logo-Soft Comfort habe ich meine SMA-WR in ein Netzwerkprojekt als Slave eingebunden. Mir ist dadurch gelungen, nicht nur die SunSpec-Daten auszulesen (Geräte-ID126 und abrufbar über einen analogen Netzwerkeingang), sondern auch die SMA-Register (Geräte-ID 3), welche sehr viel mehr Daten beinhalten, wie z.B. "Einspeisung" und Bezug" Dadurch lassen sich über eine Algor.Funktion z.B. der aktuelle Verbrauch errechnen und visualisieren. So sind fast keine Grenzen mehr gesetzt, wie man die Daten weiterverarbeiten will, wie z.B. Schwellwertschalter, in Abhängikkeit vom Ladezustand oder der Batterieladung Verbraucher zu schalten, usw.. Es ist also defintiv möglich :-) Grüße Micha |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
15.02.2020 11:14 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 32889 Bewertung: (4066)
|
Falls sich dein Satz
auf diese Frage bezieht:
dann verstehe ich deinen Satz nicht. |
Folgen Sie uns auf