06.08.2015 15:38 | |
Beigetreten: 09.07.2015 Letzter Bes: 30.08.2024 Beiträge: 3943 Bewertung: (585) |
Hallo, ich glaube nicht, dass Du in der CPU noch was auswerten kannst, wenn die in Stop ist. Den Fehler der zum Stop führt über OBXY abfangen und melden wäre eine Alternative. Bei unseren Anlagen wurde immer ein Togglebit von 0,5Hz programmiert und dieser Wechsel wurde von einer Fremd-CPU überwacht und evtl. ein Fehler gemeldet. Für die Anzeige des CPU Status gibt es die Möglichkeit dies über ein Panel auszuwerten, da die Verbindung zum Panel bleibt. Da gibt es auf der Siemens Support Seite einen etwas älteren Beitrag wie man es mit WinCC Flexible Bedientgeräten macht - sollte aber für TIA auch gehen. https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/35538370 Gruß, Towome
|
Zuletzt bearbeitet von: Towome am: 06.08.2015 15:39:28
|
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf