14.06.2020 12:46 | |
Beigetreten: 08.12.2012 Letzter Bes: 12.03.2024 Beiträge: 27 Bewertung: (0) |
Hallo ins Forum, auf der Suche nach einer geeigneten Schieberegisterschaltung fand ich o.g. Beitrag, präzisiert von Schiemens (SchiebeRegister_2.zip) am 29.09.2009. Nun möchte ich gern diese 8-Bit-Ring-Schaltung in eine 16-Bit-Ring-Schaltung erweitern, auch mit der Möglichkeit, aus der Grundstellung heraus (alle Schieberegisterbit-Ausgänge L) , rückwärts zu takten. Kann mir da jemand behilflich sein? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 06/15/2020 08:35:19Neue Überschrift nach Splitten |
|
14.06.2020 20:23 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 33790 Bewertung: (4197)
|
Doch, das geht mit zwei Schieberegistern und der nötigen, zusätzlichen Beschaltung. |
15.06.2020 12:12 | |
Beigetreten: 08.12.2012 Letzter Bes: 12.03.2024 Beiträge: 27 Bewertung: (0) |
Hallo Allerseits, vielen Dank für Euer Interesse, mir zu helfen. Der Grund dieses Projektes ist, Schaltzustände an einigen Ausgängen einer LOGO!8 mit 2 der 4 Cursortasten schrittweise zu simulieren, d.h., wie z.B. bei einem Lampentest. Dies soll aber von Hand erfolgen und entweder vom Anfang oder auch vom Ende der Schleife her beginnen können. Der Grund- o. Ausgangszustand soll dabei "alle Schieberegisterbits L" sein. Benutzt wird eine LOGO!8, bei der die Schieberegister bereits mit einem Reset-Eingang ausgestattet sind – evtl. hilft dies ja weiter, eine Schaltung meiner Vorstellung zu erstellen. Viele Grüße, logge DateianhangSchiebeRegister_2.zip (62 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: logge am: 06/15/2020 12:51:12 |
|
15.06.2020 13:43 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 33790 Bewertung: (4197)
|
Die Ursprungsschaltung ist nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern ist vom User fmd und als 32 Bit-Variante erstellt worden. Habe das Ringregister auf 16 Bit reduziert und die F-Tasten durch C-Tasten ersetzt. Die Resetfunktion habe ich auch an die neue Hardware angepasst. DateianhangRingregister_16_Bit_vor-_&_rückwärts_mit_Reset_FS4.zip (71 Downloads) |
Folgen Sie uns auf