04.06.2019 17:06 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 24.04.2024 Beiträge: 22226 Bewertung: (2980) |
Hi, eventuell falsche baudrate? wird unter erreichbare teilnehmer was gefunden? Christoph |
05.06.2019 09:20 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 24.04.2024 Beiträge: 22226 Bewertung: (2980) |
Hi, passt die FW Version des Umrichters zu dem im Projekt? Christoph |
05.06.2019 09:22 | |
Beigetreten: 10.05.2019 Letzter Bes: 20.12.2023 Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Moin, FW ist in der Hardwarekonfiguration die selbe wie die FW vom FU (4.7.10) |
05.06.2019 09:24 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 24.04.2024 Beiträge: 22226 Bewertung: (2980) |
kommst du auf die CPU online? Christoph |
05.06.2019 09:27 | |
Beigetreten: 10.05.2019 Letzter Bes: 20.12.2023 Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Ja Online komme ich mit dem A2 Adapter. Habe Testweise die Profibusadresse auf 4 gestellt. Nicht wundern. |
05.06.2019 09:35 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 24.04.2024 Beiträge: 22226 Bewertung: (2980) |
Hi, welche Veersion hat die CPU? Die CU ist auf einem Powermodul? Christoph |
05.06.2019 09:40 | |
Beigetreten: 10.05.2019 Letzter Bes: 20.12.2023 Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
CPU V3.3 CU ist auf einem Powermodul PM240-2 |
Folgen Sie uns auf