16.10.2019 00:06 | |
Beigetreten: 29.10.2016 Letzter Bes: 12.12.2023 Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Hallo, ich habe mit Step 7 V6.5 SP1 folgendes Problem an einem Win10 Rechner: Beim Beobachten beliebiger FBs dauert das Umschalten mit der "Brille", das Beobachten, sehr lange >30sekunden. Ich hab mehrere Videos aufgenommen mit mindestens 30sekunden: Vorgehensweise: Simatic Manager starten -> Projekt öffnen -> FB öffnen -> Brille aktivieren Kollegen mit vergleichbarer Hardware (Win7/Win10) auf die gleiche Steuerung mit dem gleichen Netzwerkzugang haben kurze Zugriffszeiten (3-4sec.) Es wird per WLAN auf die Steuerung zugegriffen, aber kabelgebundener Zugriff ist auch nicht messbar schneller Kann jemand etwas ähnliches berichten, bzw. hätte eine Lösung für so etwas? Ich bin auf Inbetriebnahme beim Kunden, so macht das Arbeiten keinen Spaß DateianhangWS47_Simatic_Software.csv.txt (252 Downloads) |
23.10.2019 20:05 | |
Beigetreten: 29.10.2016 Letzter Bes: 12.12.2023 Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
*Update* Manchmal liegen die Lösungen so simpel dass man es nicht sogleich sieht... Durch Zufall sind wir auf die Einstellungen der PC/PC-Schnittstelle gekommen, dort wurde die ganze Zeit über die Variante mit der Erweiterung .AUTO genutzt. Nach Ändern der Einstellungen auf das Feld darüber sind die Probleme verschwunden. Hilfestellung was das "AUTO" bedeutet habe ich in den FAQ gefunden:
Jetzt kann ich endlich ..... Feierabend machen |
Zuletzt bearbeitet von: Chhu_sit am: 10/23/2019 20:06:07 |
|
Folgen Sie uns auf